This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:无法正常驱动光电二极管、无法正常读取血氧

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487272/afe4400-unable-to-drive-the-photodiode-normally-unable-to-read-blood-oxygen-normally

器件型号:AFE4400

工具与软件:

它会自动诊断错误0x1030、我无法理解为什么光电二极管会短路并再次开路、bit12表示
PD_ALM:断电警报状态诊断标志
该位指示 PD_ALM (和 PD_ALM 引脚)的状态。
我找不到问题的根源、因为已在其他器件上确认光电二极管工作正常

当前的 SPI 通信已正常完成、我定义的寄存器配置如下所示
#define TI_AFE4400_LED2STC_REG_VALUE (6050ul)
#define TI_AFE4400_LED2ENDC_REG_VALUE (7998ul)
#define TI_AFE4400_LED2LEDSTC_REG_VALUE (6000ul)
#define TI_AFE4400_LED2LEDENDC_REG_VALUE (7999ul)
#define TI_AFE4400_ALED2STC_REG_VALUE (50ul)
#define TI_AFE4400_ALED2ENDC_REG_VALUE (1998ul)
#define TI_AFE4400_LED1STC_REG_VALUE (2050ul)
#define TI_AFE4400_LED1ENDC_REG_VALUE (3998ul)
#define TI_AFE4400_LED1LEDSTC_REG_VALUE (2000ul)
#define TI_AFE4400_LED1LEDENDC_REG_VALUE (3999ul)
#define TI_AFE4400_ALED1STC_REG_VALUE (4050ul)
#define TI_AFE4400_ALED1ENDC_REG_VALUE (5998ul)
#define TI_AFE4400_LED2CONVST_REG_VALUE (4ul)
#define TI_AFE4400_LED2CONVEND_REG_VALUE (1999ul)
#define TI_AFE4400_ALED2CONVST_REG_VALUE (2004ul)
#define TI_AFE4400_ALED2CONVEND_REG_VALUE (3999ul)
#define TI_AFE4400_LED1CONVST_REG_VALUE (4004ul)
#define TI_AFE4400_LED1CONVEND_REG_VALUE (5999ul)
#define TI_AFE4400_ALED1CONVST_REG_VALUE (6004ul)
#define TI_AFE4400_ALED1CONVEND_REG_VALUE (7999ul)
#define TI_AFE4400_ADCRSTCT0_REG_VALUE (0ul)
#define TI_AFE4400_ADCRSTENDCT0_REG_VALUE (3ul)
#define TI_AFE4400_ADCRSTCT1_REG_VALUE (2000ul)
#define TI_AFE4400_ADCRSTENDCT1_REG_VALUE (2003ul)
#define TI_AFE4400_ADCRSTCT2_REG_VALUE (4000ul)
#define TI_AFE4400_ADCRSTENDCT2_REG_VALUE (4003ul)
#define TI_AFE4400_ADCRSTCT3_REG_VALUE (6000ul)
#define TI_AFE4400_ADCRSTENDCT3_REG_VALUE (6003ul)
#define TI_AFE4400_PRPCOUNT_REG_VALUE (7999ul)
#define TI_AFE4400_CONTROL1_REG_VALUE (0x102ul)
#define TI_AFE4400_TIA_AMB_GAIN_REG_VALUE (0x034143ul)
#define TI_AFE4400_LEDCNTRL_REG_VALUE (0x38F8Ful)
#define TI_AFE4400_CONTROL2_REG_VALUE (0x20100ul)
AFE4400提供的读取寄存器值如下所示
I:1 reg: 6050
I:2 reg: 7998
I:3 reg: 6000
I:4 reg: 7999
I:5 reg: 50
I:6 reg: 1998.
I:7 reg: 2050.
I:8 reg: 3998
I:9 reg: 2000
I:10 reg: 3999
I:11 reg: 4050
I:12 reg: 5998
I:13 reg: 4.
I:14 reg: 1999.
I:15 reg: 2004.
I:16 reg: 3999
I:17 reg: 4004
I:18 reg: 5999
I:19 reg: 6004
I:20 reg: 7999
I:21 reg: 0
I:22 reg: 3.
I:23 reg: 2000
I:24 reg: 2003.
I:25 reg: 4000
I:26 reg: 4003.
I:27 reg: 6000
I:28 reg: 6003.
I:29 reg: 7999
I:30寄存器:0x102
I:32寄存器:0
I:33 reg:213315
I:34 reg: 233359
I:35寄存器:0x20100
I:41寄存器:0
I:42 reg: 15229394.
I:43 reg: 15231217
I:44 reg: 15228770
I:45 reg: 15231188
I:46 reg: 16775722.
I:47寄存器:16774922
I:48 reg: 4144
EXTI4_15_IRQHandler PA9
pa9_______ 0X30:1030
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、吴

    很抱歉响应出现延迟。

    您是在光电二极管与电路板连接还是断开连接的情况下进行测试?

    如果您移除光电二极管并运行诊断模式、您是获得开路信号标志(PDOC)还是开路和短路(PDOC 和 PSoC)? 如果您在故意移除光电二极管后看到开路和短路、则可能是由于焊料或助焊剂应用导致电路板上的某个位置存在"软短路"连接。 您可以尝试通过移除二极管(Q14和 Q12)并运行诊断模式来找到软短路、如果这不会仅导致开路、则移除 L7/L8电感器并再次运行诊断模式。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我发现这个问题可能是由光电二极管的反向连接引起的。 现在已经解决了这一问题