This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:通过 CFG 寄存器设置实现输入短路

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495472/ads131m08-input-short-by-cfg-register-settings

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

您好、  

在我们的设计中、我们使用 ads131m08的4个通道、数字和模拟电源=3.3V。

负载单元桥电源也是3.3V。

我们对输入进行测试、可以看到、如果我们  通过设置 CHx_CFG 寄存器从内部将 AIN-N 连接到 AIN-P、我们仍然可以在所有通道上获得 arounf 600的读数!

对此有何解释?

另外、如果我们将 AIN-N 和 AIN-P 连接到电桥输入、并通过硬件将电桥短接、可得到大约3800的读数  

我期望读为0!

增益为128。

感谢你的帮助

Saad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad:

    当输入短路时、通过在 M08上设置 CHx_CFG 寄存器中的 MUX0位、您可以得到600个代码、这是偏移、您需要进行校准。

    当电桥以3.3V 激励时、共模电压通常是激励电压1.65V 的一半。 请注意、ADC 输入应始终限制在以下规格范围内、尤其是当增益高于4时、因此 在连接到电桥时请仔细检查输入。  

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    这是严重的!! 这意味着我们需要更改设计。 但在此之前、您能解释一下将桥中点设为1.65V 会产生什么结果吗?  即 ads131输入端3、3V 电源的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    忘记了、我们的输入端有一个由两个10K 欧姆电阻器和一个电容器组成的滤波器。  

    这会改变共模电压吗?

    此致

    Saad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad:

    如果您在 ADS131M08中设置的增益高于4、则您必须保持输入电压小于 AVDD-1.8V=3.3V-1.8V=1.5V。 如果增益小于或等于4、则 AIN 引脚的输入电压可高达 AVDD (3.3V)。 您设置的增益是多少? 最好能分享一下原理图。

    您可以查看下面的应用手册中的详细信息:

    《电桥测量基本指南》

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    如前所述、增益为128。  

    电桥激励与 ads131的 AVDD 相同、这意味着我们必须使 AVDD 至少为3.6V

    允许(3.6-1.8=1.8V)电桥中点、即施加的共模电压。  

    任何超过3.6V 的 AVDD 值都允许更好的共模电压。 我们可以将 AVDD 设为3.7V 吗?

    此电路就像评估板一样、在每个输入端都有滤波器。 10k Ω 输入滤波器是否 可实现更高的共模?

    共模电压略高于(AVDD-1.8V)的影响是什么?

    谢谢!

    Saad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad:

    建议的 AVDD 介于2.7V 至3.6V 之间、如数据表中的下表所示。 在这种条件下、对性能进行了测试和规定。

    电阻器 无法更改 ADC 输入的允许电压。

    如果输入电压高于数据表中的规格、则无法保证性能。

    如果不想降低 激励电压、可以在电桥和 ADS131M08 ADC 输入之间使用仪表放大器、如应用手册 I shared 中的图6-3所示。

    BR、

    戴尔