This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298 -上电后无 DRDY 或 CLK 信号

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1496557/ads1298-ads1298---no-drdy-or-clk-signal-after-power-up

器件型号:ADS1298

工具与软件:

您好!

我正在使用 ADS1298工作定制的分线板、在启动时会遇到一个问题。 使用为电路板供电时 ±5V 和置位 CLKSEL HIGH 也是如此 START HIGH 我希望看到一个信号 CLK 或者 DRDY 但是我什么也没观察。 该芯片似乎完全处于非活动状态。

我已附上我的原理图供参考。

以下是我检查过的要点:

  • 电源正常 (VCAP1、AVDD 和 AVSS 上正确存在+5V 和-5V)

  • START 为高电平

  • CLKSEL 为高电平 (因此我假设应该启用内部振荡器)

  • MOSI、MISO、SCLK 和 CS 尚未连接(目前在没有 SPI 的情况下进行测试)

我期望 DRDY 或 SCLK 上至少有一些活动、但所有引脚都保持未激活状态。
你有什么想法可能会出什么问题吗? 我是否错过了关键的初始化步骤?

提前感谢您的帮助!