This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]哪些 TI 器件支持 HART 协议?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750, DAC8760, DAC7750, DAC8775, DAC8740H, DAC8741H, AFE782H1, DAC161S997, DAC161P997, DAC7760, DAC8771, DAC8742H, AFE881H1, AFE781H1, AFE882H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1496525/faq-which-ti-devices-support-the-hart-protocol

器件型号:AFE881H1
Thread 中讨论的其他器件:DAC161S997DAC161P997、DAC8750 、DAC7750、DAC8760、 DAC7760DAC8771、DAC8775 、DAC8740H 、DAC8741H、 DAC8742H、、 AFE781H1AFE882H1、AFE782H1

工具与软件:

哪些 TI 器件支持 HART 协议(作为 HART 调制解调器或可输出 HART 频移键控(FSK)信号的模拟输出)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 有许多与 HART 协议兼容的 DAC 器件。 一些器件提供一系列模拟输出。 这些器件可以输出电压或电流、HART 频移键控(FSK)信号叠加在输出端。 其他器件是 HART 调制解调器、这些器件集成了各种特性。

    以下是 HART 兼容器件表:

    器件类型 TI 器件 DAC 分辨率 收发器功能 HART 连接
    现场变送器器件 DAC161S997 16位 现场变送器用精密 DAC (具有内部基准、集成运算放大器、SPI 和用于设置电流环路驱动的匹配电阻器) HART 信号从 C2引脚容性耦合到 DAC 输出
    DAC161P997 16位 现场变送器用精密 DAC (具有内部基准、集成运算放大器、单线接口和用于设置电流环路驱动的匹配电阻器)
    电流输出 DAC DAC8750 16位 具有内部基准的单通道可编程电流输出 DAC、适用于4个-20mA 电流环路应用 HART 信号通过 HART-IN 引脚容性耦合到 DAC 输出
    DAC7750 12位
    电流和电压输出 DAC DAC8760 16位 适用于4 -20mA 模拟输出应用、具有内部基准的单通道可编程电流和电压输出 DAC HART 信号通过 DAC7760 HART-IN 引脚容性耦合到 DAC 输出
    DAC7760 12位
    DAC8771 16位 单通道可编程电流和电压输出 DAC、具有内部基准和降压/升压转换器、适用于模拟输出应用 HART 信号通过 HART-IN_x 引脚容性耦合到 DAC 中

    DAC8775

    16位 四通道可编程电流和电压输出 DAC、具有内部基准和降压/升压转换器、适用于模拟输出应用
    HART 调制解调器 DAC8740H 带 UART 接口的 HART 调制解调器 HART 信号容性耦合到调制解调器的 MOD_IN 或 MOD_INF 上、具体取决于输入滤波、MOD_OUT 上的 HART 正弦输出

    DAC8741H

    带 SPI 接口的 HART 调制解调器
    DAC8742H 具有 SPI 和 UART 接口的 HART 调制解调器
    具有 DAC 的 HART 调制解调器 AFE881H1 16位 现场变送器用精密 DAC (具有0.15V 至1.25V 输出范围、内部基准和 ADC) HART 信号容性耦合到调制解调器的 MOD_IN 或 MOD_INF 上、具体取决于输入滤波、MOD_OUT 上的 HART 正弦输出
    AFE781H1 14位
    AFE882H1 16位 现场变送器用精密 DAC (具有0V 至2.5V 输出范围、内部基准和 ADC)
    AFE782H1 14位

    除了这些器件之外、还有应用手册和设计指南、介绍了如何将 HART 与这些器件集成: