This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:数据采集阶段与输入驱动放大器的必要性

Guru**** 2867920 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495973/ads7066-data-acquisition-phase-and-necessity-of-input-drive-amplifier

器件型号:ADS7066

工具与软件:

大家好、团队。

在上一主题中、讨论了/CS 信号和数据采集阶段之间的关系。

请允许我确认一些其他信息。

ADS7066:ADS7066数据采集阶段-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

1.是否可以通过延迟将/CS 管脚设置为高电平的时序来延长数据采集阶段?

2.如果不需要高吞吐量的话、是否可以通过延长数据采集阶段来省略输入放大器?  

我计划监测 NTC 热敏电阻、不需要高速转换。

如果有任何其他 SAR ADC 可以调整数据采集相位、请告诉我。 可以通过/CS 信号或寄存器进行调整。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 TI 的 E2E 论坛上发帖!

    还感谢您参考引用的 E2E 博文。 要回答您的问题:  

    1.是的、只要 CS 保持低电平、采集阶段就会延长。 如果吞吐速度不是优先级、则可以将 CS 保持为低电平以延长采集阶段、从而满足系统需求。   

    2、跟进问题很好! 从技术上讲、是的、具体取决于输入源、如果允许足够的时间、就可以在没有输入放大器的情况下实现。  我们将本技术手册介绍以下 优化传感器测量:在没有驱动器放大器的情况下驱动 SAR ADC 输入。 它会在选择扩展采集阶段(并降低采样率)以省去输入驱动器放大器的选项时进行计算。

    如果您有兴趣、可以分享原理图、如果有任何采样速度限制、我可以提出建议。

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yolanda!

    感谢您的答复。
    我很欣慰地看到我的理解是正确的。

    让我进一步确认一下。

    如果我按照数据表的表7-3中所示通过更改 OSC_SEL 和 CLK_DIV[3:0]寄存器来延长周期时间、那么由于转换时间是固定的、采集时间是否会延长?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴听到这是一个安慰! 我很高兴能够确认您还有其他问题。  

    可以、当使用均值计算模块时、内部振荡器将被用于启动所有转换。 由于转换时间与此无关、因此配置 OSC_SEL 和 CLK_DIV 可用于扩展每个周期的采集阶段。  

    t_cycle_OSR - t_conv = t_acq

    如果我想问、是将 ADS7066的所有通道用于测量 NTC 热敏电阻、还是仅仅使用那个通道?  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yolanda!

    感谢您的答复。

    ADS7066的一些通道用于测量 NTC 热敏电阻、而其他通道不使用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 很高兴我能提供帮助

    此致、  

    Yolanda