This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:一个有关 DAC3842EVM 设置过程的问题

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, CDCE62005, CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1491341/dac3482-a-question-about-dac3842evm-setup-procedure

器件型号:DAC3482
Thread 中讨论的其他器件: CDCE62005CDCM7005

工具与软件:

您好!

我的客户现在正在尝试评估 DAC3842EVM + TSW1400EVM、但收到一些错误。
这些说明遵循了 DAC348x EVM 用户指南(修订版 A)中的说明。
在第4步(即3.4步)中、他们选择了"DAC3482EVM SoftwareControl"。
然后、在步骤5 (3.4)中、他们点击了 load regs、并30MHz 按如下所示选择了"DAC3482_FDAC_1228p 8MHz 4xint_NCO_MCon.txt"。

这里、它们具有以下错误。

DAC3482EVM 使用 CDCE62005、而非 CDCM7005。 该错误意味着什么? 他们如何解决此问题?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    在 WIN7及更高版本的操作系统上运行 DAC3482可能会出现这个问题。 当客户单击"确定"时、他们能否再次重新加载该文件? 谢谢你

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang、

    不可以、点击"OK"后无法再次重新加载文件。
    是否有其他权变措施?
    使用旧操作系统是唯一可行的解决方案?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang、

    NEC 正在等待您的下一个建议。
    他们是否应该试用 Windows7?
    或其他任何建议?

    此致、

    K.Hirano