This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:TX73332EVM 上的片外波束形成模式

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1496844/tx7332-off-chip-beamforming-mode-on-tx7332evm

器件型号:TX7332

工具与软件:

我目前使用 TX7332EVM、对片外波束形成模式有几个问题:

  1. 我想在片外波束形成模式下使用 EVM。 是否有办法从外部 FPGA 提供输入来控制波束形成信号?

  2. 当在片外配置中使用连续波(CW)模式时、是否可以将输出电压驱动至高于5V?

非常感谢您提供有关这些方面的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于每个通道、必须配置两个外部输入引脚。  在电路板上、通道1和9、2和10等的输入短接。 这意味着它们将具有相同的模式。 除此之外、需要提供4个 TR_EN 控制信号来控制 T/R 开关的导通和关断。 要修改现有的板、我们必须拆下 CPLD、并将导线从 FPGA 连接到每个引脚的 CPLD 焊盘。  

    在 CW 模式下、无论使用片上模式还是片外模式配置、器件中的功率耗散都非常高。 可以使用高于5V 的电源、但我们必须注意功耗。

    谢谢。此致

    Savyan