This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8699:是否有任何其他类似类型的 ADC 具有大于+/-6V 的模拟输入范围以及与18位或更高精度兼容的 SPI

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B, ADS8598S, ADS8598H, ADS8699, ADS8904B, ADS8902B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1496248/ads8699-is-there-any-other-similar-kind-of-adc-with-analog-input-range-more-than--6v-and-spi-compatible-with-18bits-or-more-precision

器件型号:ADS8699
主题中讨论的其他器件:ADS8598S、 ADS8598H、ADS8900B、 ADS8904B、ADS8902B 实现的兼容性

工具与软件:

是否有任何其他类似类型的 ADC 具有大于+/-6V 的模拟输入范围、并且 SPI 与18位或更高精度兼容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有多通道选项、例如 ADS8598S 和 ADS8598H。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有任何其他分辨率更高的 ADC (例如采用类似于 ads8699封装且模拟输入范围大于+/-6V 的20位)、则不需要多通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有以下20位 SAR 器件- ADS8904B、ADS8902B 和 ADS8900B 。与 ADS8699相比、它们具有不同的输入结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是模拟输入范围不符合要求、我需要读取大于6V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以衰减输入电压、我们没有20位电平的输入范围。