This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7049-Q1EVM-PDK:EVM 的信号输入是否为50 Ω?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7049-Q1EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1496183/ads7049-q1evm-pdk-is-signal-input-to-evm-at-50-ohms

器件型号:ADS7049-Q1EVM-PDK

工具与软件:

对于 ADS7049-Q1EVM-PDK 的单端信号输入、它可以来自50欧姆源还是应转换为高阻抗源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohandas:

    假定您是指使用外部信号发生器。 应将其设置为 Hi-Z 模式。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joel。 如果我必须连接50欧姆源、解决方法是什么? 给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohandas:

    您还可以尝试将 R35和 R36均更改为50欧姆、以便源端看到50欧姆的负载、且增益保持不变。

    此致、
    Joel