This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7574:具有1uS 上升/下降时间的 DAC 脉冲发生器

Guru**** 2902680 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80501, DAC8831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495953/dac7574-dac-pulse-generator-with-a-1us-rise-fall-time

器件型号:DAC7574
主题中讨论的其他器件:DAC80501DAC8831

工具与软件:

您是否可以建议用于具有1uS 上升/下降时间的脉冲发生器的合适 DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopi:  

    脉冲的高电压电平和低电压电平是多少? 脉冲的频率是多少? 您希望如何控制脉冲? 串行外设接口、SPI、I2C 等等?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Jones。

    以下是我们在1uS 上升/下降时间遵循的测试级别

    ->高电压为3.6V、低电压为1.6V。

    ->脉冲频率为10Hz

    ->我们可以通过 I2C 和 SPI 控制脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopi:  

    我还是忘了问一下非缓冲 DAC 是否可以接受。 任何缓冲 DAC 的压摆率都由缓冲器控制。 我在我们的大多数数据表中看到大约~1V/us、这对于您的电压电平来说太慢。 DAC80501具有2V/us 的电压、非常适合您。  

    非缓冲 DAC 的压摆率会快得多。 DAC8831具有25V/us。  

    此致!

    Katlynne Jones