This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:ADS131M04EVM ID 和 Wrog ADC 读取错误

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, ADS131M04EVM, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1497314/ads131m04evm-ads131m04evm-wrong-id-and-wrog-adc-read

器件型号:ADS131M04EVM
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DADS131M04

工具与软件:

您好!

我使用的是 TMS320F28379D 可以通过实现 ADS131M04EVM 读取 ADC 值和器件 ID。 但是、ID 随每次读取而变化—有时是正确的、有时是错误的。 这可能是什么原因呢?

同样、即使我不更改输入电压、有时也会获得正确的读数、而有时则会产生错误的值。 什么原因可能导致该问题?

在下方、您可以看到的是两种不同的响应 A0 读取 ID 而发送的消息。

此外、我还包含了一个调试输出和一个分析仪屏幕截图、其中显示了应用于前两个通道的电压值以及如何读取它们。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 aleyna Yılmaz

    您将在下降沿发送和捕获数据、但逻辑分析仪配置在上升沿显示数据。  正如您在 下面我突出显示的时序中看到的、您实际上是从 ADS131M04读取0x24、这是 ADS131M04 ID 寄存器中的正确 ID。 我建议您更改 逻辑分析仪中的 SPI 配置、然后再次检查数据。 如果您有时仍无法获得正确的数据、请检查 TMS320F28379上的 SPI 配置。

    BR、

    戴尔