This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336-Q1:HGND 连接到 AGND

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495935/amc3336-q1-hgnd-connected-to-agnd

器件型号:AMC3336-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3336

工具与软件:

你好

我正在考虑将 AMC3336与霍尔传感器(Melexis)结合使用。

其输出电压为最大值 5V。 我会使用分压器将 AMC3336的电压限制为1V。

由于传感器本身需要的电源高于10mA、因此它不是由 AMC3336本身供电、而是由外部5V 供电。 因此、我必须将外部源的两个 GND 与 AMC3336 (HGND)的两个 GND 相结合。 这里会有问题吗?


或者、最好不要直接通过外部源的 GND 而是通过电阻器为 HGND 供电?

我可能还没有看到其他什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

     您打算感应到多大的电流幅度和电压电平?  

    我很好奇您为什么选择这种配置而不是使用分流电阻器检测电流。  

    两种方法都没有问题。 您是否计划测试此产品的 EMC?  

    如果是、您可能需要考虑根据以下应用手册添加铁氧体磁珠: https://www.ti.com/lit/an/sbaa515a/sbaa515a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander

    我必须在600V 直流链路电压下测量高达700A 的电流。
    我已将 AMC3336用于直流和交流电压测量、并想保持器件不变。

    是 EMC 测试计划进行。 感谢您阅读应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传感器距离 AMC3306仅20mm (非 cm)。
    因此、我不需要铁氧体或 CM 扼流圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我明白了。 上周、我确实使用50uohm、50W 分流器测量了高达920Apk 的电流。 这是可能的、并且为简化校准要求提供了一些好处。  

    未经校准的精度小于3%、一旦利用后处理进行增益校准、在无活动温度补偿的情况下精度应在1%以内。 如果您对我的结果或任何详细信息感兴趣、请告诉我。 在接下来的几周里、我会分享一些内容。  

    否则,祝你好运! 如果您需要任何帮助、请随时与我联系。