This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC122S021:建议使用合适的器件

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498198/adc122s021-suitable-devices-recommendation

器件型号:ADC122S021

工具/软件:

尊敬的专家:
我们想推广 TI 的器件以替代以下竞争产品、您能帮助推荐合适的 TI 器件吗? 谢谢。

  • MCP3202-CI/SN SOP-8 (Microchip)
  • AD7655ASTZRL TSSOP-16 (ADI)

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您可以帮助推荐24位 Δ-Σ ADC (2通道和4通道)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    下面是我们在这里要推广的推荐器件:

    MCP3202-CI/SN: ADC122S021CIMMX/NOPB -最大采样率为200kSPS 的12位双通道 SPI ADC。

    AD7655ASTZRL: ADS8363SRHBR - 16位、4通道差分、SIM-Sam SAR ADC。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    24位 Δ-Σ ADC 可用于什么应用?

    我们有 ADS131M0x 系列、它具有2通道和4通道选项、这两个选项彼此引脚对引脚兼容

    此致、
    Josh