This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7054:使用3.3uF 钽而非陶瓷对 AVDD 引脚去耦

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498077/ads7054-decoupling-avdd-pin-with-3-3uf-tantalum-instead-of-ceramic

器件型号:ADS7054

工具/软件:

尊敬的支持:

ADS7054的数据表建议使用3.3uF 电容器进行 AVDD 去耦(第"AVDD 和 DVDD 电源建议"一节)。

但是、由于此类陶瓷电容器具有高 CV 乘积和较差的 λ FIT、因此不适合进行 MTBF 计算。

是否可以改用钽电容器?

感谢您的反馈。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    理论上、陶瓷电容器是首选、因为其 ESR 较低、与电解电容器相比、滤除高频噪声的能力更强。 但是、对于此器件、假设其具有适当的最大额定电压、使用钽去耦电容器不会出现任何问题或性能影响。

    此致、
    Joel