This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:低功耗和快速稳定

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494620/dac8571-low-power-and-fast-settling

器件型号:DAC8571

工具/软件:

大家好!


我对低功耗和快速稳定有一个疑问。

如果在启动时选择了低功耗模式、如果设置为0V、输出将发生振荡。

但是、在快速设置模式下、它不会振荡。

根据器件的不同、差异也各不相同。

请告诉我低功耗模式和快速稳定模式之间的区别。

此外、为什么它会在低功耗模式下振荡?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata-San:  

    您是否在定制电路板上评估此器件并看到在低功耗模式下的振荡? 如果是、您能否将您的原理图与低功耗模式下启动振荡的示波器波形共享、而在快速稳定模式下无振荡?

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:


    感谢您的答复。

    我想通过私人信息发送电路图、因为它是机密信息。 "那有什么问题吗?

    我还确认了低功耗模式下的振荡。 在相同电路的快速稳定模式下、没有振荡。

    我认为在反馈路径中并联放置一个电阻器和电容器可以防止振荡、但有什么好的常数呢?

    请给我一些建议。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata-San:  

    我看到您发送了您的原理图。 我会重新检视您的建议。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:


    感谢您的支持。

    我们向客户解释了以下内容、他们理解。


    "当相位裕度为低功耗模式时、响应速度可能会变慢、以便减少电流消耗。
    因此、切换到快速稳定模式可能会提高响应能力并改善情况。
    我们认为振荡是由于器件的单个差异和输入的大幅阶跃变化所致。
    "

    由于器件之间的个别差异、低功耗模式下可能没有相位裕度。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata-San:

    在您将 XTR 的 OD 拉至低电平后、振荡是否会开始? 或者此时是否也向 DAC 发送了一些命令?

    XTR 的输入只是一个放大器、因此无论哪种模式下、我仍然都不会预计出现振荡。   

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:


    感谢您的支持。

    据报告、当 XTR OD 设置为低电平时、也会发生振荡。
    DAC 设置也设置为0mV。

    据报告、由于个人差异、这种现象可以重现。
    它不会发生振荡、但有器件会发生振荡。

    客户通过更改为快速稳定模式解决了问题。

    此致、
    Ishiwata