This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EEG-FE 过热且无法正常工作

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494571/ads1299eegfe-pdk-ads1299eeg-fe-overheating-and-not-working

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
主题:ADS1299中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

我最近购买了 ADS1299EEG-FE、器件型号为 296-34948-ND、当我连接适配器时、会变得非常热。 使用万用表和示波器测试电路板后、电路似乎无法正常工作、也无法正常上电。 我正在使用推荐的适配器、并且已尝试其他兼容适配器、但问题仍然存在。 此外、ADS1299 IC 本身会在几秒钟内变得非常热、我的计算机根本无法识别电路板。

是否有办法解决此问题? 可能的原因是什么? 这是可以很容易解决的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pourya、

    感谢您发送编修。

    您能否上传 EVM-PDK 的高分辨率照片、以便我们可以查看 MMB0和 ADS1299子板上的所有跳线连接?

    另外、您使用的电源适配器的输出规格是什么? 您能否确认适配器是您单独购买的适配器?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我附上了一张电路板的高分辨率照片、其中显示了当前跳线设置。 对于电极配置、我使 J6接头上的引脚1至16保持未跳接状态。

    我面临的问题是、ADS1299 IC 在上电几秒钟内就会变得非常热、我的 PC 无法识别电路板、并且有一种明显的灼伤气味。 非常感谢您对解决方案的任何反馈或建议。

    此外、电源适配器为6V 直流、2A。 我单独购买了它、但它符合用户指南中的规格。

    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pourya:

    我无法访问您发布的文件。 您可以将图像直接粘贴到帖子中吗?

    请从 EVM-MMB0断开所有其他设备的连接并将所有跳线返回到它们的默认位置(请参阅用户指南的图1和第2.5节)。 我还建议检查 MMB0主板上的接头引脚是否与 EVM 子板底部的插座正确对齐。 您还可以检查电路板之间是否存在短路、以防偶尔发生接触。

    此致、

    Ryan