This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204-Q1:简单电压输出的设置

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498334/dac63204-q1-setup-for-simple-voltage-output

器件型号:DAC63204-Q1

工具/软件:

您好:

您能否给出将 DAC 用作简单电压输出所需的寄存器配置建议?  它将使用 VDD 作为基准、  

我的电路对于所有四个通道、将 FBx 连接到 OUTx、并且未使用 VREF (10k 上拉至 VDD)。

我不确定高裕度和低裕度或压摆率需要哪些条件(如果有)(对于此应用、我要寻找固定直流输出电压)。   

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica、  

    简单的电压输出不需要这些条件。 如果您想使用其中的一些功能、请告诉我、我可以帮助您了解如何使用这些功能。  

    将0x0400写入 DAC-x-DAC-x-DAC VOUT-CMP-CONFIG 以设置每个通道的基准:

    将0x0249写入 COMMON-CONFIG 寄存器以启用所有 DAC 通道:

    使用您共享的公式将所需的 DAC 数据写入 DAC-x-DATA 寄存器:

    此致、

    凯蒂恩·琼斯