This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:波动性请求书

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498288/ucc28c43-letter-of-volatility-request

器件型号:UCC28C43

工具/软件:

它可能关心的对象、

 

我代表我的雇主要求为 UCC28C43部分提供一份挥发性函(LOV)。 LOV 将用于为安装此部件的硬件开发消毒程序。 您能为该器件提供 LOV 吗? 如果 LOV 不适用(因为该器件不包含易失性或非易失性存储器)、您能否确认? 我已附上一份 LOV 表单、如果需要、可以填写该表单并返回该表单以满足此请求。

e2e.ti.com/.../8117.Letter-of-Volatility-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来您有线程  

    (+) UCC28C43:波动性通知书请求-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    你为什么不能和  Alex Segler 合作来获得这个?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据我与负责团队的检查、此设备没有数字存储器、因此波动性不适用于此设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已联系 Alex、他的解决方案是 通过此论坛(e2e.ti.com)提交申请。 他代表我提交了一个请求、请求所有零件的 LOV、但没有人发布任何内容。 我有几个使用此方法解决的请求。 如果您不能将此请求转发给可以帮助我的人、您能否将此请求转发给他们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据我与负责团队的检查、此设备没有数字存储器、因此波动性不适用于此设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您能否确认该器件不包含易失性或非易失性存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一种模拟器件、因此不使用存储器。