This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3561:ADC 适合与1.5V VCM 的开关电容器 FPAA 配合使用

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3561, THS4551, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498980/adc3561-adc-suitable-for-use-with-switched-capacitor-fpaa-with-1-5v-vcm

器件型号:ADC3561
Thread 中讨论的其他器件: THS4551THS4541

工具/软件:

我正在为采用开关电容器技术的雇主现场可编程模拟阵列(FPAA)产品开发参考设计。  我正在寻找一个具有外部时钟输入的 ADC、该外部时钟输入可用于使用与开关电容器电路相同的时钟为 ADC 计时、从而更大限度地减少采样时钟谐波。  ADC3561最初看起来是一个不错的选择、但与具有1.5V Vcm 的 FPAA 相比、它具有更小的 Vcm (0.95V)和更小的输入电压摆幅。  

FPAA 具有差分信号路径、因此我要在 ADC 上寻找差分输入。  我可以接受的采样率低至2MSPS、可以低至14位、尽管16位器件似乎具有更好的噪声性能、当然还有更高的动态范围。  是否有人建议将 ADC 与 FPAA 配合使用、或者提供了与开关电容器滤波器搭配使用的 ADC 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jarrod!  

    感谢您在 TI E2E 论坛上发帖!  

    THS4551或 THS4541等 FDA 可用于调整输入信号以适应 ADC 的输入范围、同时还可使用 ADC 的 Vcmout 确保匹配的共模。  

    我还想提及一些近期发布的也可以考虑使用的器件、我们的 ADS92xx 系列器件在特性和规格以及性能上都与 ADC3561非常相似。  

    ADS92xx 为:

    • 16位至18位 SAR ADC
    • 采样速度为5MSPS、10MSPS 或20MSPS 选项
    • 2个差分同步采样通道
    • 4.09VRef; 2.5V VCM; ±3.2V FSR

    ADS92xx 器件还具有集成式 ADC 驱动器、以简化信号链并支持更宽带宽的应用(无需降低采样率)。 请参阅该应用手册、其中提供了更多信息和示例: ADS9218低功耗信号链电路。  

    根据您在系统中所述、这些器件具有更宽的输入电压摆幅和更高的 VCM、这可能更接近您的系统需求、并可能在设计 FDA 输入电路时留出额外的空间。 它甚至可能允许它获得较小的增益(如果有)、而不是衰减。 ADS92xx 器件的 Vcmout 也可以直接连接到 FDA。

    请告诉我这些器件是否符合您的需求、以及我如何为您的设计提供帮助。  

    此致、  

    Yolanda