This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:ADS8688A

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1499473/ads8688a-ads8688a

器件型号:ADS8688A

工具/软件:

嘿、我遇到了来自 ADS8688A 的读数的问题、我使用 STM32h7控制器、它都按照数据表中的重新编程进行路由、但当我尝试读取任何通道上的值时、我得到 FF (满量程)、但引脚未连接到任何东西、当我发送"Set range"命令时、它不会对命令做出反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记提及、在原理图中没有显示、但 CS 为 PB12和 PA3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我们能否先尝试仅访问一个 ADS8688A?  请提供/CS、SDI、SDO 和 SCLK 波形的示波器捕获-逻辑分析仪屏幕捕获也可以。  此外、如果您能提供更完整的原理图、我们将不胜感激。