This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:数据模式校验器-实时

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1496823/dac3482-data-pattern-checker---real-time

部件号:DAC3482

工具/软件:

尊敬的团队:  

当我们使用数据模式检查器时、我们会看到每当信号内存在不一致时、就会收到 DS 中所述的警报。  

但是、一旦设置警报、我们无法找到除非使用 SPI 写入警报的方法来复位它、是否有不同的方法来复位该寄存器、从而实现"实时"系统?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    数据模式检查器会进行实时测试。 LVDS 总线数据模式校验器将检查输入 LVDS 数据是否以预设模式正确输入、并检查是否具有正确的设置/保持时间。 如果与预定义或编程的模式存在任何错误或不一致、将标记警报。

    可以通过串行接口将0x0000写入 iotest_results (15:0)和0b 写入 alarm_from_iotest 来清除警报。 如果没有错误或错误被清除、串行接口将读回0。 如果错误仍然存在、相应的警报位将保持为1b。 根据图形测试结果、用户可以调整数据源输出时序、PCB 布线延迟或 DAC3482 CONFIG36 LVDS 可编程延迟、以帮助优化发送器系统的建立时间和保持时间。

    您必须通过 SPI 写入来清除警报。 没有其他方法可以清除警报。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、  

    关于您的答案、

    我想了解寄存器 CONFIG1的位12 (64cnt_ENA)的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad、

    该寄存器位在接收到64个正常样本后自动清除 IO 图形校验器警报。 这仅在设置初始 IO 图形检查器时有用、在这种情况下、由于 FPGA 图形仍稳定而出现瞬态事件、并且建立/保持时间处于微调过程中。

    我们不能建议客户经常使用。 例如、如果由64个良好样本组成的2个良好序列之间存在任何错误:

    64个良好样本->不良样本-> 64个良好样本随时间的变化情况

    用于 IO 模式检查的目的是捕获错误样本并记录该样本

    但是、第二组64个合格样本将自动清除警报、用户可能无法及时捕获警报。

    -康