This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:允许的访问时间

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1499065/dac80508-allowable-access-time

器件型号:DAC80508

工具/软件:

您好、

我想确认 DAC 寄存器的可用更新周期。
我的客户希望同时更新8通道 DAC。

为了实现这一点、我知道用户需要写入八个 DAC 寄存器来存储所需的值、并在用户发送"LDAC"触发器对 DAC 模拟输出应用设置之后。
我想确认的是、遵循我的理解是正确的、可以实现最快的访问。

——
*用户使用50MHz (最大 SPI 时钟设置)作为 SPI 时钟、VIO = 2.7至5.5V。
*在这种情况下,1CH 的最快访问时间如下。
 15ns (tcshigh 的最小值)+ 20ns (TCSS 的最小值)+ 20ns (1个50MHz 周期) x 24 (24位数据)+ 10ns (tcsh)或10ns (tsdih)的更长设置
 = 525ns
 要计算8个通道的总值、我们需要将8乘以上述值。
 525 * 8 = 4200ns
 最后、需要发送 LDAC 触发器
 4200 + 525 =大约210kHz
——

您能否在上面确认我的理解是否正确?
(从 DAC 本身的角度来看、这是开源的。 无需考虑系统本身。)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:

    我相信您使用了 TCSS 的12MHz 值、因此1通道的时间将为518ns、总共为4144ns。 否则、您的理解是正确的。

    另外请注意、如果某些 DAC 更新为相同的值、则可使用广播模式将一个值写入多个 DAC。

    谢谢、
    Erin