This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M25:了解 AMC1304M25DW 共模噪声改善

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1499064/amc1304m25-inquiry-about-amc1304m25dw-common-mode-noise-improvement

器件型号:AMC1304M25

工具/软件:

您好:
我目前正在实施图腾柱 PFC。
我们经常遇到仿真器故障问题。
开关噪声似乎通过了 AMC1304M25DW 的隔离层并影响了 DSP。
在共模下使用示波器测量元件的引脚9时、在100kHz 周期内可以观察到±600mV 峰峰值噪声。
是否有方法可以改善共模噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这听起来像是系统问题 、而不是设备问题。 我建议检查布局接地、以确保没有地方噪声会从高压域耦合到低压域。