This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951:Rogowski 线圈数据采集

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7951, ADS8665, ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1497617/ads7951-rogowski-coil-data-acquisition

器件型号:ADS7951
主题中讨论的其他器件: ADS8665ADS7042

工具/软件:

您好!
我想设计一个电路来转换 Rogowski 线圈解调器产生的电压(1mV/A 分辨率- A/C 电流探测器 PEM CWT 30型号)。 测得的电流将在30A 至3000A 的范围内、因此在我看来、不需要放大器。 我想使用 ADC ADS7951、但当线圈测量正弦形状的交流电时、正弦的负半部分、测得的电压值也将为负值。 因此、是否有任何电路能够测量-3V 至3V 范围内的正负电压。 配合处理器的逻辑电压为3V3。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bartlomiej:

    您会需要多少个 ADC 通道? 您是否有任何分辨率或采样率要求?

    ADS8665是一款具有集成前端的12位器件、可支持低于接地电平的输入、但需要5V 电源。

    或者、ADS7042是一款可在3.3V 下运行的低成本、低功耗 ADC。 不过、需要使用外部放大器将双极输入信号转换为单极、并且在输入范围为0V 至3.3V 时、必须对+/-3V 信号进行分频以匹配输入范围。

    请告诉我这些解决方案中的任何一个是否适合您的设计。 遗憾的是、在我们当前的产品系列中、没有什么可直接支持-3V 的功能。

    此致、
    Joel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:
    感谢您的答复。 我需要一个12通道 ADC。 要测量的信号将是50Hz、因此我倾向于至少每秒50万个样本和12位分辨率。 我已经熟悉了 ADS8665芯片、我认为可以接受。 该芯片的缺点是它只有一个通道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有外部多路复用器产品、但它们也需要低于接地电位的电源。 尽管如此、请告诉我您是否会对其设计感兴趣。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我决定使用 ADS8665芯片。 因为它们是单通道的、所以我会更多地使用它们或使用某种数字开关。 感谢你的帮助。

    此致