This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:光电二极管、红色 LED 和 IR LED 的建议

Guru**** 2515065 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498759/afe4400-suggestion-for-photodiode-red-led-and-ir-led

部件号:AFE4400

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在使用 AFE4400开发一个 SpO₂ μ A 应用、该应用通常需要一个光电二极管、一个红色 LED 和一个 IR LED。 您能否推荐与 AFE4400兼容的合适红色和 IR LED、以实现准确可靠的性能?

此致、

恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    对于您的应用、我们没有任何具体的建议;AFE4400与各种 LED 兼容、具体取决于您所需的 LED 电流、亮度和波长、具体取决于算法和所选光电二极管。

     TI 的其他 AFE PPG 芯片使用 SFH7072生物监测传感器进行测试、您可以使用该传感器作为起点。

    此致、

    Payton