This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC82002:合适的器件建议

Guru**** 2926570 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7311, DAC80516, DAC8830, DAC80508, DAC80502, DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498208/dac82002-suitable-devices-recommendation

器件型号:DAC82002
Thread 中讨论的其他器件:DAC8830、DAC7311 、DAC80516、 DAC80508DAC80502、DAC7811

工具/软件:

尊敬的专家:
我们想推广 TI 的器件以替代以下竞争产品、您能帮助推荐合适的 TI 器件吗? 谢谢。

  • AD5541ARZ-REEL7 SOIC-8 (ADI)
  • AD5424YRUZ-REEL7 TSSOP16 (ADI)
  • AD5621BKSZ-REEL7 SC70-6 (ADI)
  • AD5426YRMZ-REEL MSOP-10 (ADI)

此外、您可以帮助推荐16位高精度 DAC (≥2通道)吗?

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    以下是前三个器件的一些引脚对引脚替代产品:

    • AD5541ARZ-REEL7 SOIC-8 (ADI)         DAC8830
    • AD5424YRUZ-REEL7 TSSOP16 (ADI)     TLC7524C
    • AD5621BKSZ-REEL7 SC70-6 (ADI)       DAC7311

    我没有找到第四台设备的好替代品、我必须花更多时间进行查找。

    • AD5426YRMZ-REEL MSOP-10 (ADI)

    对于通用的16位高精度 DAC、我推荐使用 DAC80502、DAC80505、DAC80508和 DAC80516器件。  

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    AD5426的引脚对引脚配置是 DAC7811。

    谢谢、
    Erin