This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3583:TSWDC155EVM

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3583, TSWDC155EVM, ADC3683EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495915/adc3583-tswdc155evm

器件型号:ADC3583
主题中讨论的其他器件: TSWDC155EVM、 ADC3683EVM

工具/软件:

您好、

您能否为 TSWDC155EVM 提供软件来评估 ADC3583?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    对延迟深表歉意。 这是 ADC3683EVM 和 TSWDC155EVM 软件包的下载链接。 可以使用 ADC3683EVM 通过禁用 CHB 来评估 ADC3583。 软件包中包含一个用户指南.pdf 文件、将指导您完成设置过程。

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../f07d944a-3abf-458d-a12b-9065dbb8bc1b

    访问代码: a14Nyse{

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    链接的部分被删除为...

    请再次发送。

     tidrive.ext.ti.com/.../f07d944a-3abf-458d-a12b-9065dbb8bc1b

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我已修复上面的链接。

    此致、

    Luke Allen