This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204-Q1:PWM 输出控制

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498937/dac63204-q1-pwm-output-control

器件型号:DAC63204-Q1

工具/软件:

您好:

我正在另一个要将输出驱动为 PWM 的应用中使用 DAC63204-Q1。  我想能够设置输出的 PWM 占空比和频率。

我已 按如下方式设置电路:

- OUT0 = PWM 输出#1

- OUT1短接至 FB0和 FB1

- OUT2 = PWM 输出#2

- OUT3短接至 FB2和 FB3

基准电压应设置为 VDD 电源。

您能否建议如何配置 DAC、以便我可以将输出控制为 PWM?   

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica、  

    通用命令:

    在电压模式下为所有通道供电:0x0249

    在 DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG 寄存器中设置每个通道的增益和基准。 0x0400用于 VDD 基准。  

    OUT1和 OUT3是根据您的配置的 PWM 输出通道、 应以相同的方式进行配置:  

    为两个通道配置函数发生器设置。 波形设置应设置为三角形或锯齿形。 应设置 CODE-STEP 和 SLEW-RATE 以实现所需的频率。  

    应设置裕度高和裕度低寄存器以实现所需的频率:  

    如果选择三角模式、频率计算公式为:  

    锯齿为:

    启动 COMMON-DAC-TRIG 寄存器中的 PWM 输出。 要更新频率、您必须通过向每个位写入0来停止此寄存器中的 PWM、然后通过向每个触发位写入1来重新启动。  

    OUT0和 OUT2将用于控制占空比。 使用 DAC-X-DATA 寄存器设置这些通道的输出电压:  

    占空比通过 PWM 输出通道的裕度高代码和低代码以及连接到 PWM 通道的 FB 引脚的电压输出通道的 DAC 数据代码(该公式中的 VFB)计算得出:

     

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  这正是我需要的信息。