This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204:启用 GPO 和 SDO 后、在4线 SPI 模式下 SDO 无响应

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498350/dac53204-no-response-on-sdo-in-4-wire-spi-after-enabling-gpo-and-sdo

器件型号:DAC53204

工具/软件:

您好:

我尝试与 DAC53204器件实现正确的通信、并相信我正在发送正确的命令以进入4线 SPI 模式。  问题是我在 SDO 线路上永远不会看到写入命令回显。

这是我通过 SPI 总线发送的前两条命令的逻辑分析仪图、这两条命令用于启用 GPO 引脚0x24 0x20 0x00、然后是用于启用 SDO 引脚0x26 0x00 0x01:

我在500kHz 的频率下运行总线、并已将 Raspberry Pi 5设为 SPI 模式2。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    仅启用 SDO 引脚。 请勿启用 GPIO (GPI-EN 和 GPO-EN 应为零)。 这些是单独的特性、GPIO 使能将优先于 SDO 功能。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成功了!  有趣的是启用 GPO-EN 是我在游戏中很晚尝试调试这一点所做的事情。  最初我从未设置此 GPO-EN 位、仅设置 SDO、但我将 SPI 模式设置为3、因此这可能是我在添加此 GPO-EN 之前遇到的问题。