This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596S-ADJEVM:LM2596S-ADJEVM

Guru**** 2925030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1492929/lm2596s-adjevm-lm2596s-adjevm

器件型号:LM2596S-ADJEVM

工具/软件:

尊敬的客户支持中心:

您能否将 LM2596SX-ADJ/NOPB 上的最新 CMRT 发送给我?  客户申请使用   LM2596SX-ADJ/NOPB 嵌入的 LCD 控制器板 CMRT。  非常感谢您的帮助!

此致、

Susan Chen

 

Spectrah Dynamics、Inc.

5F-1188、Sec. 地址:大东路3号

新北市希智市22103

中国台湾

电话:886-2-8647-2026

传真:886-2-8647-2201

电子邮件: susan_c@spectrah.com

           susan.chen22103@gmail.com        

网址: www.spectrah.com

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请解释 CMRT 的含义。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子由于不活动.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要参考 LM2596SX-ADJ/NOPB 来设置 CMRT。   请 尽快将 CMRT 发送给我、谢谢。

    此致、

    Susan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请解释缩写 CMRT 代表什么??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMRT 是缩写的冲突矿产报告模板。  您能尽快提供给我、谢谢。

    此致、

    Susan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的 PE 检查,并尽快回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有关信息、请参阅以下网站。

    供应商|供应链责任|冲突矿产|德州仪器 TI.com

    谢谢