This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:输入滤波和基准

Guru**** 2603875 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498772/ads131m08-input-filtering-and-reference

器件型号:ADS131M08

工具/软件:

我和我的团队正在努力评估 ADS131M08、以便将来在我们的产品中使用。 对于每个差分通道负输入、我们馈入与我们称为 VMID 的相同电压。  

  1. 您能告诉我们搭配使用 ADS131M08的最佳输入滤波方法吗?
    我们正在考虑 (1)仅正通道输入上的共模 RC 滤波器(所有负输入之间共享 VMID)、(2)正负通道输入之间的差分电容器(VMID 仍共享)、(3)正负通道输入之间的差分滤波器(每个通道都有自己的经过滤波版本的 VMID)、或(4)所有这些滤波器的组合(每个通道都获得自己的经过滤波 VMID)。  

 

  1. 如果我们将 ADS131M08配置 为使用内部电压基准、REFIN 引脚上是否存在1.25V 的电压?
    1. 如果是、我能否将其连接到同相放大器的输入端、以便从1.25V REFIN 电压生成2.5V 电压源?
    2. 另外、在这种情况下、REFIN 引脚上的0.1uF 电容是否必要、或者是否可以将其移除?
  1. 如果我们使用外部基准电压、我们是否可以通过电阻分压器将其提供给 REFIN、从而节省缓冲器或基准芯片上的空间?
    1. 如果是、应该使用哪些电阻值来满足 REFIN 输入的阻抗要求?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    欢迎来到 TI E2E 论坛。

    1.建议使用选项4、因为它具有更好的滤波和平衡输入、可以消除输入电流流过 电阻器时的额外失调电压误差。 常见问题解答是 RC 元件选择的良好指南: [常见问题解答]Δ-Σ ADC 抗混叠滤波器元件选择

    2.是的,你可以在 REFIN 引脚上测量它,但大约是1.2V。 1.25V 为典型外部基准电压。

    • 内部基准电压 旨在用于 ADC 上的数据转换设计、 除非使用缓冲器、否则不建议用于外部电路。
    • REFIN 引脚上的外部电容器仅滤除内部带隙噪声、因此可以将其移除。 不建议使用 电容器、尤其是在电流检测模式下、因为添加外部电容器会使启动速度变慢。

    建议使用外部1.25V 精密电压基准、因为电阻会引入噪声并随温度变化。 您可以 在此处找到 TI 1.25V 电压基准

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dale,谢谢你的快速答复! 这里回答了我关于1和2的问题。 对于3个人而言、无需担心噪声和漂移。 这更像是一个问题、是否需要缓冲器、如果不需要、可以使用哪些电阻值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    对于3、这实际上取决于您可以接受的测试结果、通常建议使用缓冲区。 分压器中的电阻越高、ADC 对 分压器的输入阻抗影响越小、但分压中的高电阻将引入更多噪声。 如果使用电阻分压器对电源的电压进行分压、则电源的任何变化和漂移都将降低 ADC 性能。 我们没有使用电阻分压器的电压来驱动精密 ADC。

    BR、

    Dale