This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014-Q1:IC 关闭但输入信号可用时的行为

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1014-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1500554/ads1014-q1-behavior-when-ic-is-off-but-input-signal-available

器件型号:ADS1014-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI:

当 Vdd 不可用(IC 关闭)但输入信号可用时、ADC IC 会发生什么情况? 它是否会导致 IC 损坏?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    这将超出器件工作条件。  通常、您应尝试避免在建立电源之前向 ADS1014-Q1的任何引脚施加电压。  如果您可以修改电路以保证满足该条件、这将是首选。  电流限制将有助于防止器件自我破坏、但如果这将成为反复出现的问题、则外部二极管可能是您的另一种选择。  

    我建议使用限流电阻器。 如果在未上电时流入器件的电流足够高、则可能会导致欠压情况、这种情况下器件的行为可能无法预测。

    此致、

    Angel