This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14155QML-SP:我应该如何为 ADC14155QML-SP 提供差分输入?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC14155QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1499477/adc14155qml-sp-how-should-i-give-the-adc14155qml-sp-a-differential-input

器件型号:ADC14155QML-SP

工具/软件:

大家好!

我想使用  ADC14155QML-SP 为仪表放大器的差分输入提供差分输出。

但是、数据表的典型应用使用变压器。 我不需要变压器、因为我们的输出由放大器调节、但我不确定在连接两个器件时是否需要考虑任何设计注意事项。

ADC14155QML-SP、耐辐射、14位、155MSPS、1.1GHz 带宽模数转换器数据表(修订版 L)

有人对此事有任何见解吗?

谢谢、

Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您计划在放大器的输出和 ADC 的输入之间进行交流耦合还是直流耦合? 例如-在两个器件之间使用串联阻断电容器?

    让我们开始、我可以为您提供指导。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这目前不在计划中、但可根据需要进行更改-感谢您的帮助!

    串联阻断电容器有什么用途? 为什么不能将输出和输入相互隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    不确定我是否完全理解您的回答。 最好给我简单绘制一下您计划使用的放大器/ADC 电路。 您能把它发送过来吗?

    串联电容器可阻断直流电、这确实可以在放大器输出和 ADC 输入之间提供隔离。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机处理此帖子、正在关闭。