This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701:电流消耗

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1500747/dac53701-current-draw

器件型号:DAC53701
主题:DAC53001中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我有一位客户回答以下问题。 请提前告诉我您的想法和感谢!

"我对 DAC 电流消耗有疑问… 对于 DAC53791、正常模式在满量程下的电流要求列为~225uA、如下所示。  我假设满量程表示整个 R 梯已通电(即对于10位 DAC、代码= 1023)。  电流随着量程的增加而从低端增加到高端吗?  换言之、我是否可以预期代码= 1时的电流比满量程时列出的电流小得多?

根据以上答案、您对超低功耗 DAC 有何建议?"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、  

    是、在最大代码下电流最大。 我们在数据表中共享一个显示以下内容的图表:

    DAC53001是一款相当 低的功耗 DAC、具有超低功耗模式。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯