This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC82001:噪声性能和图6-21

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC82001, DAC82002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1500437/dac82001-noise-performance-and-figure-6-21

器件型号:DAC82001
Thread 中讨论的其他器件: DAC82002

工具/软件:

尊敬的 TI:

我有2个问题、希望您能提供帮助。

1. DAC82001 (和  DAC82002)的数据表列出10kHz 时的噪声为10nV/sqrt (Hz)、但图6-21显示噪声为~30nV/sqrt (Hz)。 在另一个主题(https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361750/dac82001-output-noise-0-1---10hz-graph)中、该图被提到是 DAC82001的真实噪声性能不准确。 我的问题是、这张图在1kHz 至1MHz 范围内是正确的、还是有要使用的另一张图?

2.图6-23显示了时钟馈通。 这是否适用于两个输出(DAC82002)、或者通道在数字馈通方面是否不同?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、  

      您询问的1kHz 到1MHz 频率范围内的唯一噪声贡献是 来自 6.25kΩ 电阻器串的电阻器热噪声、该噪声在频率范围内保持恒定。 实数图看起来像10nV/sqrt (Hz)处的平坦线。 该图显示 在整个频率范围内接近一个平坦的30-40nV/sqrt (Hz)。 当我在链接的帖子中回答问题时、与参与此图的验证工程师进行检查时、他告诉我、这基本上是绘制该图时所用仪器的本底噪声。 我们没有另一个图。 应用中的主要因素是所使用的任何外部基准的基准噪声和所选输出缓冲器的噪声。  

    就尖峰的一般幅度和时序而言、两个通道将具有相同的馈通响应。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯