This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:输出固定为0V。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1500293/dac8571-the-output-is-fixed-at-0v

器件型号:DAC8571

工具/软件:

请参阅随附的文件、让我知道如何解决此问题。

e2e.ti.com/.../DAC8571-question.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroyuki-San、  

    在我看来、您的原理图和 I2C 序列都是正确的。 您正在发送正确的数据来更新 DAC 输出、似乎 DAC 正在确认 I2C 命令。  

    您是否在输出上有负载? 您之前是否对器件设置了断电命令? 默认电源模式在低功耗模式下开启。  

    您能否尝试 I2C 读取命令来检查数据是否正确存储?

    此致、

    凯蒂恩·琼斯