This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:HVDD 电源问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8638, ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1500365/ads8638-hvdd-supply-doubt

器件型号:ADS8638
Thread 中讨论的其他器件:ADS8686S、 ADS8668、

工具/软件:

您好、

是否可以为 ADC 的 HVDD 和 HVSS 引脚提供+/-5V 电压? 如果没有、您是否能推荐 类似的 ADC、它们可以使用5V 电源输入双极电压并具有高采样率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您可以通过+/- 5V 为 ADS8638供电。  您还可以查看 ADS8,668,500kSPS、只需要单个5V 电源。  我们还有 ADS8686S、它可以达到1MSPS 并具有16个通道。