This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:具有直流耦合 LNA 输入的 AFE&#39?

Guru**** 2510465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1492905/afe58jd18-afe-s-with-dc-coupled-lna-input

部件号:AFE58JD18
Thread 中讨论的其他器件:ADS52J90

工具/软件:

您好:

我正在寻找一个8或16通道 AFE、ADC 同时以25MS/s 或更高的速度提供时钟、至少具有14位分辨率。 我的应用的一个关键要求是具有单端或差分直流耦合输入。 该器件的 LNA 似乎无法配置为直流耦合。 是真的、还是可以运用一些技巧? 如果没有、您还有其他建议吗?

此致、Jean-Luc Bolli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的所有 AFE 仅支持单端交流耦合输入。 您的应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    我的应用是多通道数据采集 FMC 板、需要从直流到30 MHz 的带宽。 上面给出了 ADC 的规格。 除了放大器未进行直流耦合外、至少对于与输入引脚的连接而言、一些 AFE 是理想之选。 您是否知道芯片内部的放大器是直流耦合的? 这一点很好、因为可以想象、通过将信号源适当偏置到输入引脚、可以实现直流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以评估 ADS52J90 ADC 吗? 这是具有直流耦合选项的多通道 ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。 此 ADC 对该应用非常有趣、可能会被选择。 现在、由于缺乏直流耦合能力、我需要在不使用 AFE 的情况下设计一个紧凑的前端(FMC 上有32个通道)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    我已经阅读了 ADS52J90数据表、但没有找到 ADC 输入的电气模型。 您能提供一种吗? 即使是一个简单的问题、差分电阻、差分和共模电容也是可以的。

    此致、Jean-Luc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能参考 图91吗? 数据表中的模拟输入采样网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    哦,非常抱歉,我想念这个数字! 感谢您的答复。