This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502-01EVM:DAC 输出电压无法更改、SPI 不工作

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1501458/dac80502-01evm-dac-output-voltage-can-not-be-changed-and-spi-does-not-work

器件型号:DAC80502-01EVM
Thread 中讨论的其他器件:DAC80502

工具/软件:

您好、

我的客户尝试使用 EVM、但无法通过 GUI 更改 DAC 输出电压。  当客户尝试通过 GUI 更改输出电压时、SPI 不工作。

请告诉我我们应该采取什么措施来找出这种意外行为的根本原因。

下面的显示了电路板设置。

-  J1开路。  (FTDI 已启用)

-  J6设置为 VCC = 5V。

-  在 GUI 上、Device 设置为 DAC80502、PROTOCOL 设置为 SPI。

-  未选中演示模式、GUI 显示"Connected"

-  "High Level Configuration"->选择 DAC80502 ->设置每个值和每个复选框->点击 Trigger 按钮
   然后、输出电压没有变化。

-  "Low Level Configuration"->点击"Read All"按钮。  然后、所有具有"R"属性的寄存器都变为"0"。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taki:

    是否将跳线 J5、J8、J11和 J14设置为 SPI 模式? 请注意、在为器件上电之前必须设置 J5。  

    谢谢、
    Erin