This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3583:ADC3583运行是否需要 DCLKIN、或者 DCLK 是否可以在内部使用?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3583

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1501341/adc3583-is-dclkin-required-for-adc3583-operation-or-can-dclk-be-used-internally

器件型号:ADC3583

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在与 ADC3583合作、需要澄清如何使用 DCLKIN (DCLKINP/M)引脚。

我在以下配置中使用该器件:
-采样时钟:CLKP/CLKM = 40 MHz 差分输入
输出模式:2线 SLVDS
-分辨率: 16位输出
-通道:仅通道 A 处于活动状态(DA0/DA1使用)
- SPI 配置:自定义(不参考 DCLKIN 使用情况)

我只想使用内部生成的 DCLK (DCLKP/M 输出)、并将 DCLKIN 引脚保持未连接状态(悬空或 NC)。

但是、我在数据表中找不到明确说明、该说明可确认器件是否在*没有外部 DCLKIN *输入的情况下*正常运行。

我的问题是:

1.在单 ADC 应用中正常运行是否需要** DCLKIN?
2.如果没有、我能否依赖**内部生成的 DCLKP/M**输出(源自 CLKP/CLKM)来同步 FPGA 接收器?
是否需要任何寄存器配置或启动条件来确保内部 DCLK 模式处于运行状态?
4.使用内部 DCLK 模式是否存在任何风险或限制?

从数据表中的图7-3可以看出、DCLKIN 似乎不是生成 DCLKP 输出所必需的、但我希望得到官方确认和建议。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dougsun、

    是、您需要使用器件的 DCLKIN 引脚、以便对数字数据进行串行化并传递到 FPGA 等

    遗憾的是、不能使用这些引脚、ADC 器件中没有内部 PLL 来执行此功能。

    此致、

    Rob