This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:IEC 60601-2-47输入阻抗测试失败

Guru**** 2604175 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1501119/ads1291-iec-60601-2-47-input-impedance-test-failing

器件型号:ADS1291

工具/软件:

您好:

我们将基于 ADS1291开发一款3导联 ECG 器件。 我们一直在按照60601-2-47标准自行进行内部测试、遗憾的是、我们在输入阻抗测试中失败。  

您可以在我们的结果中看到 我们打开"1"的点是垂直线的位置。 从那一点开始、我们就有可见的幅度调制、在最差的点、与前一个信号相比、幅度减少了约12%。

我们的电路:
另一张纸上有与每个电极串联的56K 患者保护电阻器。

为了避免这个问题、我们可以在设计中改进哪些方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于图形上的更多上下文、每秒发送5个数据包。
    放大后的信号部分