This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:输出固定为0V。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1500783/dac8571-the-output-is-fixed-at-0v

器件型号:DAC8571

工具/软件:

您好、Katlynne Jones San、


谢谢或您的答复。
我没有输出负载。
我还没有对器件设置断电命令。
我能否在启动时设置示例4 (使用 Hi-Z 输出将 DAC8571断电)一次?
我将尝试使用 I2C 读取命令进行检查。


此致、
Umino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Umino-San、  

    您需要确保 DAC 已通电。 如果未发送断电命令、则默认状态为通电。 您可以尝试示例4使 DAC 断电、然后尝试示例 2或 3将 DAC 设置回在快速稳定或低功耗模式下加电。  

    此致、

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne San:

    感谢您的答复。

    我尝试了示例4和示例2。
    DAC8571正确输出设定值。

    此致、
    Umin