This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:最大输入频率

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1500971/ads7028-maximum-input-frequency

器件型号:ADS7028

工具/软件:

您好:

我想使用 ADS7028测量 RMS 值并为频率为50kHz 的交流信号生成 ZCD。

 ADS7028可以处理50kHz 的频率吗? 最大输入频率是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AhmadBashar:

    理论上没有最大输入频率、因为在1MSPS 时、奈奎斯特频率小于500kHz、但只要采样速率和输入信号不呈同周期且观察窗口足够长、您就可以计算高于奈奎斯特频率的真 RMS。

    一个问题是由于器件的 RC 输入和其他前端元件而产生的低通滤波器效应。 还必须仔细考虑 ADC 驱动器电路、以便为50kHz 信号提供足够的稳定时间。  

    此致、
    Joel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供 ADC 驱动器电路和其他前端元件设计指南来支持50kHz 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的 AhmadBashar:

    为此、我建议参考我们的 TI 高精度实验室视频、特别是 SAR ADC 输入驱动器设计视频。 我已经链接了下面的第一个视频。 他们为设计前端 ADC 电路提供了全面的指导。 如果您有任何可能出现的问题、欢迎随时跟进。

    https://www.ti.com/video/5476574757001

    此致、
    Joel