This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500EVM:配套采集板

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL2500EVM, TSW14DL3200EVM, ADC12DL3200EVM, ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1501264/adc12dl2500evm-companion-capture-boards

器件型号:ADC12DL2500EVM

工具/软件:

文档(ADC12DLXX00用户指南)在注释中说明了以下内容:

虽然这与用于 FMC 标准板、LVDS 数据、时钟和频闪的连接器相同
引脚排列专为 ADC12DL3200EVM、TSW14DL3200EVM 及其他兼容电路板而设计。

在本文档的稍后部分中、会将 TSW14DL3200EVM 作为配套板、这非常昂贵。 是否有任何 与此 EVM 配合使用的 FPGA (FMC)板? 例如高达1.3GSPS? 然而、使用 EVM 的主要目的是帮助设计具有捕捉(DDR)-RAM (和 RAM 读出后端)的模拟数据采集系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    遗憾的是、我们只有 TSW14DL3200EVM 可用于连接 ADC12DL2500EVM。

    否则、您可以随意购买另一个供应商的 FPGA 开发套件并开发自己的固件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rob Two、

    感谢您的快速答复。 当然、我可以自行开发固件以获得基于另一个 FPGA 的捕获工作。 这是一个恶作剧。 :-)

    嗯、我来重点介绍与"其他兼容板"相关的"LVDS 数据、时钟和选通引脚排列"。
    这表明众所周知兼容板确实存在。

    BTW:在我的部分调查中,我还谈到了另一个高速转换器 AD9625,在那里 Analog Devices 提供了一个更 像协作的方法 ,以便更灵活地进行实验或评估。 但是12DL 系列的更新版本较新、其功能提供了更多用例选项。

    我想我将与其他人建立合作关系、他们可能也对开发特定的高速捕获应用感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的更新和详细信息。 AD9625具有 JESD 接口。 这与具有 LVDS 数字接口的 ADC12DL2500器件系列不同。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 JESD:在我看来、这些器件比较昂贵、但这也可能与发行日期以及芯片技术有关系。 市面上有一些器件也至少提供2.5GSPS 采样率、但我发现它们的发布日期已经超过五年(例如 Teledyne e2v)。 它们往往会散发更多热量。

    我认为、与标准和双端口模式相比、DDR LVDS 使 ADC12DL 系列更具吸引力。 LVDS (就绝对值而言)和 JESD (就相对而言)、因此在信号路由方面不太重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。 我现在将关闭此帖子。 或者、您也可以通过单独的问题发布新帖子。

    此致、

    Rob