This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7047:SPI 接口

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1501334/ads7047-spi-interface

器件型号:ADS7047

工具/软件:

对于 ADS7047与 FPGA 之间的 SPI 信号连接、是否提供了任何指导? 如果我以60 MHz 的最大允许频率运行时钟、如何设计接口来防止可能出现的振铃、反射或其他信号完整性问题? 感谢您的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    作为一般指导、布线应尽可能短、并尽可能平直和直。 驱动器附近的低阻值电阻器(例如所有线路上的22欧姆电阻)有助于减少信号过冲和振铃。 您可能还需要将 SPI 线路通过接地平面或覆铜进行布线、并使 SPI 线路与其他 开关信号分开以减少串扰。

    此致、
    Joel