This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851:low_frequency_noise_Suppression 和 VGA 增益。

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498630/afe5851-low_frequency_noise_suppression-and-vga-gain

部件号:AFE5851

工具/软件:

AFE5851有一个名为 low_frequency_noise_Suppression 的位。 该位究竟有什么作用?

此外、AFE 具有-6dB 至+31dB 的 VGA、但是、输入级在1V 时饱和、ADC 在2V 时饱和、那么低于+6dB 的任何增益会有什么意义? 我在这里遗漏了什么吗?

BR Torleif.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它在数据表中进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可能会这样想,但2 persens 在这里阅读它不同的方式,这就是为什么我问它是如何工作的,而不是它有什么效果。

    此外、您能解释一下为什么增益如此吗?

    BR Torleif.