This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S021:具有运算放大器的 ADC121S021

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA328, OPA206, ADC121S021, ADS8661, ADS8665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1499594/adc121s021-adc121s021-with-op-amp

器件型号:ADC121S021
主题中讨论的其他器件: ADS8661ADS8665、OPA328、OPA206

工具/软件:

大家好、我想将 ADC121S021与 STM32F446微控制器用作外部 ADC。

信号通过信号调节器(PCB 480C02)来自振动传感器(PCB 353B03)。 信号调节器输出±5VAC 信号、不能直接馈送到 ADC。 因此、我需要将这个双极信号转换为单极信号。 我使用±12VDC 轨到轨电源。

在研究双极到单极转换时、我看到了一份 TI 应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/sbaa604/sbaa604.pdf

您能否确认我是否可以按照本文档中概述的方法与振动传感器配合使用? 此外、ADC121S021是否适合该应用、或者您是否会推荐其他 ADC?

谢谢您、

法哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    是的、该 电路可以作为降低输入信号并将其转换到单极输入范围的良好指导。 或者、我们提供 ADS8661、该 ADC 可以在单个+5V 电源下直接支持高达+/-12.288V 的输入范围、且可编程输入范围介于两者之间。

    您还有其他速度、分辨率或功率要求吗? 如果 ADC121S021满足您的需求、它仍然是一款不错的器件、但可能还有其他您可能更喜欢的选择。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 请检查随附的原理图以进行审核。

    i)使用 ADS8665将传感器与微控制器直接连接。

    ii)使用 ADC121S021与运算放大器电路。


    请检查并确认连接。 请告诉我是否需要进行任何改进以确保输出准确。 如果您还能提供一些 PSpice 仿真以便更好地理解运算放大器电路、我将不胜感激。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请提供相关更新、以便我可以继续进行原理图设计。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    对延迟的回复表示歉意。 ADS8665和 ADC121S021的原理图看起来不错、但 如果您也要将串联电阻器与 SDO 线路串联、我建议在数字线路上放置串联电阻器、尤其是 SCLK。 不过、它们可能已经存在于控制器端。 对于 ADC121S021、我还可以放置一个小型 RC 滤波器来帮助驱动 ADC 的输入。 22欧姆、1nF 滤波器应该是合适的。 ADS8665具有集成的前端、因此这对于该模块而言不是必需的

    我一直无法验证 SPICE 性能、但也许这有助于将此原理图交叉发布到放大器论坛、因此他们可以为 OPA206和 OPA328的运行提供更具体的指导、以及输入或输出是否存在任何可能影响您的 ADC 输入的限制。 我想您分享的示例电路中主要介绍了这些内容。  

    此致、
    Joel