This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:ADC128S102QML-SP 和 ADC128S102最小时钟频率

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP, ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1502555/adc128s102-adc128s102qml-sp-versus-adc128s102-minumum-clock-frequency

部件号:ADC128S102

工具/软件:

您好、

我们目前计划 在使用1MHz 时钟频率(该器件的最低时钟频率指定为800kHz)的新设计中使用 ADC128S102QML-SP。
对于早期的试验阶段、我们计划使用 ADC128S102作为替代方案、但数据表中该器件的最小时钟频率指定为8MHz 最小值和800kHz 典型值。 这显然是一个拼写错误、那么 ADC128S102能否以1MHz 时钟频率运行?

此致、

Xavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xavi、

    是、数据表最小值旨在为典型值、反之亦然。 您可以运行具有1MHz SCLK 的 ADC128S102。

    此致、
    Joel