This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256 ADC 电路设计审查- 100SPS 时的0.1-20Hz 信号采样

Guru**** 2892820 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532, ADS1256, OPA735, LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1500888/ads1256-ads1256-adc-circuit-design-review---0-1-20-hz-signal-sampling-at-100-sps

主题中讨论的其他器件:NE5532ADS1256OPA735LM27762

我设计了一个使用 ADS1256 24位 ADC 的电路、使用 NE5532运算放大器进行信号调节并使用 LM1117MP 稳压器。 我稍后将添加滤波电路。 您能否查看该原理图并就可能出现的问题或改进提供反馈? 我要转换的数据介于0.1-20Hz 之间、我将以100个样本/秒的速率进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hüseyin Yalçin、

    您的原理图无法正确开机自检。 是否可以从下面的菜单中选择"插入->图像/视频/文件"?

    然后点击"上传"链接、即使它显示为灰色。 这将允许您上传文件

    此外、您在应用中使用非常旧的器件是否有任何原因? 稳压器和 ADC 的范围为~2000、而运算放大器的范围为1979年。 您对 更现代的技术感兴趣吗?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已考虑到您的建议、并尝试使用更多最新的组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hüseyin Yalçin、

    您的许多电容值都不正确、请参阅数据表中的建议、如下所示

    OPA735看起来在两个电源上都有+5V 网络、这显然是不工作的。

    为何不使用 LM27762之类的器件:该器件采用单电源电压并产生降压、干净的双极输出。 例如、您可以向 VIN 施加5V 电压、然后在输出端获得+/-2.5V 电压。 这非常适合、因为您的现有电路中已经必须为 OPA735生成双极电源。 为何不仅移除 REF +缓冲器+反相放大器、而只使用单个简单的器件来生成电源?

    -布莱恩