This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:占空比变化

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1502520/amc1306m25-duty-cycle-variation

器件型号:AMC1306M25

工具/软件:

您好的团队、

我的客户发现时钟的占空比有时会为40%、有时在其系统中为60%。 它是否会导致任何问题 、例如导致内部采样时间漂移和时序误差、 从而导致失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    只要遵循数据表中接受40%至60%占空比的规格、我就不会认为这会导致问题。